This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:关于线性调频脉冲传输

Guru**** 1756540 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395085/iwrl6432-regarding-chirp-transmission

器件型号:IWRL6432
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

工具与软件:

您好!

您能否告诉我、要从 Tx0后跟 TX1以突发形式发送两个线性调频脉冲、需要执行哪些配置更改?

注意: 我们使用的是 MMWAVE-L-SDK  05.04.00.01、演示是6432。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    TDM 和 BPM-MIMO 方案不支持这种方法、但如果未求平均值、则可能以不同的方式实现线性调频脉冲累积、这需要一些软件更改。  您尝试以这种方式进行线性调频脉冲是否有具体原因?  基于原因、可能有一种更简单的方法来实现您尝试做的事情。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santhosh:

    我们尝试执行此操作来实现线性调频脉冲累积、从而提高 SNR。

    如 SDK 演示用户指南中所述、线性调频脉冲精确测量配置参数定义如"每个线性调频脉冲的累积数量"所示。 此字段表示在 DFE 中发送 ADC 数据之前要累积的线性调频脉冲数、这可以用于在不增加 DSP/HW 加速器中处理的线性调频脉冲数的情况下提高 SNR。"

    基于此、我们了解到、我们必须从同一发送器成功发送2个线性调频脉冲、然后、如果此配置设置为2、我们将收到一个线性调频脉冲数据以进行距离处理。 如果这种不良状况是正确的、您可以提供咖啡吗?

    在这种情况下、我们希望从同一个 Tx 发射2个线性调频脉冲。 由于在新 SDK 中、我们无法为每个线性调频脉冲配置 Tx (如3.4所示)、因此我们想用 TDM/BPM 模式和多个突发来控制它。 请告诉我们这种方法是否可行?

    如果有更好的想法、请建议替代方案。

    -Santhana Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    根据此信息、我们了解必须从同一个发送器成功发送2个线性调频脉冲、然后如果将此配置设置为2、我们将收到一个线性调频脉冲数据用于距离处理。 如果这种底层状况是正确的、您是否可以提供补贴?

    您是 对的。   

    在这种情况下、我们希望从同一个 Tx 发送2个线性调频脉冲。 由于在新 SDK 中、我们无法为每个线性调频脉冲配置 Tx (如3.4所示)、因此我们想用 TDM/BPM 模式和多个突发来控制它。 请告诉我们这种方法是否可行?

    从纯粹的配置的角度来看、我认为这种方法不起作用。  您需要在线性调频脉冲累积实现中进行一些软件修改、但需要付出一些努力。  但是、如果您的目标是提高 SNR、而只是想将线性调频脉冲加倍、则可以在不累加的情况下执行此操作、而只是将线性调频脉冲总数加倍。  累积要求线性调频脉冲来自同一 TX 以避免相位差、但如果您只是想提高 SNR、而不想减少雷达立方体大小的好处、那么您可以将线性调频脉冲数加倍、并且仍然从替代 Tx 发射。

    此致、

    Santosh。