Other Parts Discussed in Thread: LMP91000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMP91000 工具与软件:
团队成员、您好!
请查看 LMP91000的原理图并提供反馈、以及 C1和 C2的用途、在原理图中需要连接哪些元件。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Darshan:
注意事项:
否则看起来正常。
C1和 C2引脚的作用是添加外部增益电阻器或外部滤波电容器。 这些引脚连接 LMP91000内部跨阻放大器的反馈。 无需将任何东西连接到这些引脚。 LMP91000提供可编程 TIA 增益选项、如果这些选项不令人满意、只需连接外部增益电阻器。 在 C1和 C2上添加滤波器也是可选的、并且仅在 Vout 引脚上存在噪声时才需要。
谢谢
- Alex Thompson