This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:用于 IWR 1843 BOOST 用于生命体征提取和胸部位移的源代码

Guru**** 2555400 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1393718/iwr6843aopevm-source-code-for-iwr-1843-boost-for-vital-signs-extraction-and-for-chest-displacements

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843IWRL6432

工具与软件:

早上好、先生、

IAM 与 IWR 1843 BOOST 一起工作,用于生命体征提取和胸部位移也...
我能否获得应用程序的源代码和开发指南..!


非常感谢

G Surya Prakash、

研究学者。

9701353153

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在脱机解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为我提供有关使用 IWR 1843升压进行生命体征检测的用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Nathan 现已离职、下周要返回。 在 Nathan 不在时、我将把您的主题重新分配给另一位专家。 请给他们24小时回复。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的先生...谢谢你的答复.. 将在等


    非常感谢

    Surya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的先生...谢谢你的答复.. 将在等


    非常感谢

    Surya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya Prakash:

    IWR6843生命体征源代码未共享。 您可以参考以下链接中的 IWRL6432生命体征源代码

    Radar_toolbox_2_10_00_04\source\ti\examples\medical\IWRL6432_IWRL6432 Vital_Signs

    IWRL6432生命体征采用了类似的算法  

    此致