This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP-01012:TIDEP-01012

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-01012, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1391204/tidep-01012-tidep-01012

器件型号:TIDEP-01012
Thread 中讨论的其他器件: AWR2243

工具与软件:

我们在实时模式下运行毫米波级联雷达(AWR2243、TIDEP-01012)。 我们按照中的说明(https://www.ti.com/tool/download/Appimage/03.08.00.00)构建 PROCESSOR-SDK-RADAR 和 MLO 文件。 它运行正常、但突然第2号通道中出现帧丢弃、这导致帧丢弃。 有人能帮忙吗? 以下是随附的日志及详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    我无法访问您在 Google 驱动器上共享的文件。 是否有可能分享相同的屏幕截图、以便我更好地了解您的问题?

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    屏幕截图太多、能否检查您是否可以访问此文本文件
    https://we.tl/t-bYNhi0B4f4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的分享。 很遗憾、您共享的新链接似乎也被我的组织的 Web 安全阻止。 是否可以将日志复制到文本文件并通过该线程共享? (e2e 界面允许添加附件、只需将其拖放到消息框中即可)

    此致、

    Kaushik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tiradar_5F00_pcl_5F00_statistic.txt

    您可以立即查看它吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您分享日志。 请在下面查找我的评论:

    1. 瓶颈似乎在应用程序的 FFT 链路中。
      1. 您是否更改了有关雷达前端或 FFT 处理的任何默认配置?
      2. 您是否对 FFT 链接内的不同处理块进行了任何其他调试?
      3. 是否总是通道2出现故障?
      4. 如果增加或减少雷达帧周期、是否会发生相同的行为?
    2. 当您说它运行正常、然后您遇到了跌落:
      1. 在给定帧数或运行时后、您是否始终看到这种情况?
      2. FPS 下降是否每次都相同、还是不同?
      3. 如果 可能、问题是否可以在您结束时在另一个 EVM 上重现?

    请注意、我没有现成的设置来在我的终端上重现此问题、因此您必须在最后尝试一些操作

    此致、

    Kaushik