This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:如何将 Enet 添加到开箱即用演示中?

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1396144/awr2944evm-how-to-add-enet-to-out_of_box-demo

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的设计师:

  有在 DDMA 模式下使用 ENET 的请求。

  上次我在毫米波的2944演示中修改了 makefile 文件并在命令行中使用了 gmake、但仍然有效。 但如果不使用 CCS 进行开发则非常令人厌烦。

  因此、我尝试使用 SysConfig 将 Enet 添加到 DDMA、如下所示。

然后我重新编译项目、在这个过程中发现了很多错误。

我想知道我该怎么做? 是否将相关文件添加到包含路径? 是否有可以自动修复的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    请使用 ENET TDM 作为参考并修复这些问题。
    如果它是包含路径问题、请参阅如何在 TDM 中处理它或手动添加它。
    没有直接的方法来解决这些问题,你将需要分析和处理你确切需要什么以及它的依赖性。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的设计师:

    这意味着我不需要使用 SysConfig 添加 Enet?

    只是像我一样添加 Marco ENET_STREAM 和相关的源文件,不是吗?

    此致、

    Zisheng Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zisheng:  

    但这并不意味着、仅仅添加头文件就可以修复它。
    请了解有关何时调用 Enet 函数的代码。
    目前、它只在你为 TDM 编译时被调用、我强烈建议你仔细检查代码、这是因为这不是一个轻易的改变。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saswat、您好!

    在使用 makefile 来编译工程(MMWAVE/ti/DEMO/2944/mmw 中的演示)时会正常工作:

    1.指定 PROC_CHAIN= DDMA

    2.use mssenet.syscfg、以生成 MSS 代码

    将 TDMA 中使用的 Enet 相关源文件添加到 DDMA 的源文件

    4.生成它

    它是有效的、那么哪一个更可能有意义、

    1.模仿上面的解决方案,添加宏,然后添加相关源文件,没有 SysConfig ,或

    使用 SysConfig 添加 eent、然后修复遇到的问题

    此致、

    Zisheng Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zisheng:

    我建议您使用第一个选项

    1. 模仿上面添加宏、然后无需 SysConfig 即可添加相关源文件的解决方案[/报价]

    此致、
    Saswat Kumar