This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:如何测量两种毫米波雷达之间的距离

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1397557/iwr1642-how-to-measure-the-distance-between-two-mmwave-radars

器件型号:IWR1642

工具与软件:

 我们的应用要求是测量大型机械设备沿直线行进的距离、检测距离超过300米、精度达到毫米级。 具体的应用方法是在轨道的一端安装一个毫米波雷达、在机械设备上安装另一个毫米波雷达。 两个毫米波雷达可能会根据飞行时间或其他方法相互发送信号、从而在测距方面达到毫米级精度。 我见过其他公司的此类应用产品、但我不清楚具体涉及的原则。 TI 的毫米波雷达传感器是否可以满足此类要求? 具体原则是什么?

  具体要求如下:两个毫米波雷达之间的距离为0-300米。 通过相互发射信号、它们以毫米级精度实现距离测量、从而测量两个雷达之间的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用两个相互指向的雷达以毫米级精度达到300m+、但我们没有可用于测试该值的测试或软件。 您可能需要将多个雷达芯片级联在一起、才能在如此大范围内获得毫米级的精度。 目前、我们没有适用于此用例规格的现成解决方案。

    此致、

    Pedrhom