请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1642 工具与软件:
我们的应用要求是测量大型机械设备沿直线行进的距离、检测距离超过300米、精度达到毫米级。 具体的应用方法是在轨道的一端安装一个毫米波雷达、在机械设备上安装另一个毫米波雷达。 两个毫米波雷达可能会根据飞行时间或其他方法相互发送信号、从而在测距方面达到毫米级精度。 我见过其他公司的此类应用产品、但我不清楚具体涉及的原则。 TI 的毫米波雷达传感器是否可以满足此类要求? 具体原则是什么?
具体要求如下:两个毫米波雷达之间的距离为0-300米。 通过相互发射信号、它们以毫米级精度实现距离测量、从而测量两个雷达之间的距离。