This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:有关坐标系的问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395560/iwr6843aopevm-question-regarding-coordinate-frame

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

在相关问题(链接)中、我不相信坐标系原点所在的位置已得到解答。 坐标系原点相对于天线布局是否有标准放置、如果不是这样、是否专门用于 IWR6843AOPEVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这将取决于启用的 TX/RX 数量和启用了哪些。 为简单起见、通过所有这些选项卡、您可以认为绝对原点0、0、0正好位于 EVM 上 TX 和 RX 天线所在的中间位置。

    此致、

    Pedrhom