This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:RCS 测量

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1397409/awr1843boost-rcs-measurement

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我已经使用 AWR1843Boost 工作了几周、想使用它来测量各种物体的 RCS。 为此、我使用已知的 RCS 测量了一个基准目标、并根据其 SNR 确定了另一个已知目标的 RCS。 遗憾的是、我没有得到理论上预期的结果、因为要确定的目标的 dB SNR 值始终过高或过低。

示例:
三面角反射器(双)、L=0.2m -> 23.50dBsm、SNR 测量值:~64dB (参考对象)
金属板、a=0.6m、b=0.34m -> 45dBsm、SNR 测量值:~63dB

雷达是否始终尝试尽可能提高相对功率、如果可以、是否可以将其禁用?

图中定义的相对功率或线性到底是什么?

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过去曾就这一主题进行过许多讨论

    我建议您使用谷歌网站搜索来查看它们

    站点 e2e.ti.com RCS 测量

    我认为结论是使用传感器无法执行 RCS 测量。

    谢谢你
    Cesar