Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK
工具与软件:
您好!
我正在记录在 radar_box_1_30_01_03/2_10_00_04中提供的 OOB 演示/毫米波的原始 ADC 数据、我可以记录数据、并且在使用 C:\ti\radar toolbox_1_30_03\tools\bintrad_01_CA1000_CLI\chirp_configs\Xwr6843_CabinSensing.demo 文件时生成了 bin 文件 Adc_Data_Capture_Tool_。 但我想根据我的要求编辑这些线性调频脉冲配置。 我只更改 profilecfg、chirpcfg 和 framecfg 参数。 它不起作用。 我只尝试更改 profilecfg 的1个参数来测试它是否有效、但似乎什么都不起作用。 我一更改配置文件中的1个值即可。 它会停止工作。 未启动应用程序本身。 我看到错误:sensorStart 被发送后-1。 请告诉我、我们能否编辑配置文件。 如果是、请指导我如何做到这一点。 谢谢
默认配置
profileCfg 0 60.00 205 11 41 0 97.00 1 64 2200 0 36
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 0 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 0 0 0 0 0 4
frameCfg 0 2 220 0 200 1 0
所做的更改:
profileCfg 0 60.00 2789 11 41 0 97.0 1 64 2200 0 36
profileCfg 1 60.00 20 11 41 0 97.0 1 64 2200 0 36
chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
chirpCfg 1 1 0 0 0 0 2
chirpCfg 2 2 1 0 0 0 4
frameCfg 0 2 54 0 200 1 0
完成这些更改后、它不起作用。
此致、
Madhusudhan C.