This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:在连接了 Alpha SENSE O2A3传感器的情况下进入待机模式时出现问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1388683/lmp91000-issue-when-enter-to-standby-mode-with-alpha-sense-o2a3-sensor-interfaced

器件型号:LMP91000

工具与软件:

我将使用 LMP91000和 ALPHA SENSE O2A3氧传感器开发便携式气体检测器。 它是电池供电的器件、需要实施睡眠模式。 O2传感器与 LMP91000连接、我也可以读取氧气读数。  

将 LMP91000切换至待机模式时、我会遇到问题。 我 每秒钟测量一次氧浓度。  

当 LMP91000在读取后进入待机模式时、VOUT 以最大输出增大。 如果我继续让 LMP91000进入唤醒模式、就没有问题了。

此问题的原因是什么? 您能否分享 AFE 配置、以便在连接 O2A3传感器时将 LMP91000置于待机模式。

如果我在3导联电化学模式下使用 LMP91000、则不会出现问题。 在测量期间、我可以在无任何问题的情况下置于待机和唤醒状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    在 STANDBY 模式下、TIA 应处于关闭状态。 您是否将任何可能会将 Vout 推高的东西连接到 C1和/或 C2?

    谢谢

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    目前、C1和 C2保持开路。 未连接任何组件。 我在这里附上了电路图以供参考。  

    此致、

    Felix George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    电池上的所有导联是否都仍然打开? 在这种情况下、输出可能会发生漂移。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我当时正在调查这个问题;当 LMP91000从一种模式切换到另一种模式(待机模式到3电极模式、以及 从3电极模式切换到待机模式)时、便发生了该问题。 现在、我已经将一个电流表串联到2电极 O2传感器、在稳定周期后测量到的电流为70uA。

    目前 LMP91000处于待机模式。 当 LMP91000从待机 模式切换到3电极模式时、电流立即从70uA 升至110uA、然后缓慢返回到先前的状态(70uA)。 之后、当 LMP91000从3电极模式切换至睡眠模式时、观察器立即从70uA 降至40uA、然后缓慢返回到之前的状态(70uA)。 触发此问题的原因是什么?

    您是否可以建议 LMP91000配置从 3电极模式切换到待机模式、反之亦然。 我的待机至3电极切换周期为每秒一次、而 AFE 仅在10ms 时间段内保持活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    我将尝试按如下方式设置 LMP91000:

    此原理图来自 LMP91000 EVM、应该可以使用。 我确实看到原理图和此原理图之间存在一些微小差异、因此可以尝试像此原理图那样对其进行设置、看看问题是否消失。 该原理图还具有一个 ADC、您无需复制该 ADC。 只需关注 LMP91000配置以及其中的3导联电池是如何连接的。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我根据上述建议尝试硬件、以下是3电极模式和待机模式期间的 AFE 配置:

    TIA_GAIN - 14k

    R_LOAD - 100E

    REF_SOURCE -外部  

    INT_Z - 20%

    BIAS_SIGN -正极  

    BIAS_VOLT - 0%

    FET_SHORT -禁用  

    我可以在3电极模式和待机模式下使用相同的配置吗? 对于3选通和待机模式的配置、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、您不需要在待机模式下使用不同的配置、这应该只能通过模式寄存器进行切换。 外部基准电压、它是稳定的吗? 在待机模式下是否会关闭 A1?

    谢谢

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、外部基准电压我不会保持连续。 我们将使用外部电压升压器来维持来自3V 电源的3.3V 电压。 我只是在下载 LMP91000之前打开 Booster。 我的读取顺序如下、

    1.开启电压增强器。

    2.从待机状态下载 LMP91000

    3.启动 ADC 转换并等待完成

    4.读取转换后的 ADC 结果

    5.进入 LMP91000待机模式

    6.关闭电压增强器。

    当电压升压器处于关闭状态时、基准电压切换到 VDD 作为 VREF。 上述操作每秒继续执行一次(整个读取过程大约需要10ms 才能完成1次读取)。  测量浓度是否符合以上顺序? 您对此有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    还有一个与传感器电路有关的疑问。  对于 Alpha Sense O2A3传感器、CE/RE 和 WE 之间是否需要连接外部负载电阻。  

    此致、

    Felix George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    我会尽量不使用电压提升器、而是使用恒定/稳定基准电压来尝试您的序列。 如果需要3.3V 电压、请在电压升压器始终运行的情况下进行尝试。 我认为在待机模式和工作模式之间不断改变基准电压不是一个好主意。

    应该无需外部负载电阻器、使用内部变量负载。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我进行了以下更改、Vout 现在通过以很少的额外功耗进行以下更改而非常稳定。

    • AFE 在测量期间保持活动状态
    • 恒定基准电压

    现在、AFE 按照预期工作、将 O2传感器与电路连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    我很高兴听到 VOUT 现在正常工作。 如有任何其他问题、请与我们联系!

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    当然。 感谢您的支持。

    此致、

    Felix