This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:需要用于 Vector Canoe 的 CANFD DDC 文件

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1397383/awr1843boost-need-canfd-dbc-file-for-vector-canoe

器件型号:AWR1843BOOST

工具与软件:

团队成员、您好!

我们要从 CAN 读取传感器数据。 我看到有一个 CANFD 输出端口。 是否有一个 DBC 文件可用,以便我们可以直接读取值与 Vector 独木舟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amish、

    感谢您发布有关 CANFD DBC 文件的问题。  不幸的是,由于 DBC 文件格式和独木舟软件是由 Vector 开发的 ,你将不得不联系他们的支持,因为我们没有这方面的专业知识或资源。  

    此致、

    Kristien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kristien、

    非常感谢您的答复。 我们可以得到消息格式、ID 等信息吗 以便我们可以创建自己的 DDC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amish、

    您的问题让我感到有点困惑。 据我所知、DBC 文件主要用于指定特定 CAN 消息中包含的信息。 这可以解释为消息格式、但这是由 最终用户指定的或所遵循的标准(例如  SAE J1939)。

    否则、如果您指的是在解码之前发送和接收的 CAN 帧格式、则 AWR1843BOOST 的 CAN 收发器支持经典 CAN 和 CAN-FD 格式。 对于经典 CAN、请参阅  控制器局域网(CAN)简介应用手册的第3页。 对于 CAN-FD、请参阅  MCAN (CAN FD)模块入门应用手册的第2页

    此致、

    Kristien