This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-SCB:无法连接到 SCB EVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMAG3001EVM, TI-SCB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1398828/ti-scb-i-can-not-connect-to-the-scb-evm

器件型号:TI-SCB

工具与软件:

您好!

我正在尝试连接到 TMAG5173EVM 和 TMAG3001EVM 。 无论我做什么、我都无法与他们联系。 我使用的是 TI-SCB。 它首先进入 COMs 模式、所有灯都闪烁、然后自动切换到 DFU 模式、此时只有电源指示灯亮起。 在主要器件中、它从 COMS 更改为其他器件、特别是"Tiva 器件固件"。 我尝试使用设备管理器更新驱动程序(Tiva 设备)、但 Windows 似乎遇到问题。 我添加了屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了清楚,我已经查看了答案,并通过了论坛,但它似乎没有帮助。 我试图更新固件也,但它不工作.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决问题:使用 https://zadig.akeo.ie/ 强制更改驱动程序、因为 Windows 出于某种原因无法读取驱动程序。 然后您可以使用 file -> program 对其进行编程、这样就可以了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你找到它!