This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:下降检测 GUI 源代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395675/iwr6843aopevm-fall-detect-gui-source-code

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

你好

1.我将使用 IWR6843AOPEVM 试用人数统计和跌倒检测演示、并能够在 GUI 中实现输出可视化。
2.我想深入了解一下 GUI 功能、我是否知道在哪里可以找到 GUI 源代码?
3.使用哪些 IDE/SDK 工具来开发 GUI?

谢谢、此致

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪个 GUI? 雷达工具箱的 tools/applications_visualizer/Industrial_visualizer 文件夹中提供了最新产品。

    此致!

    耐特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在查找以下 GUI 源代码。

    我只有以下目录

    谢谢

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Nathan 目前不在办公室、他将在下周回国时作出回应。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照跌倒检测页面上的说明进行操作。

    老年人护理-使用 IWR6843进行跌倒检测

    此致!

    耐特