This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:生命体征多人检测

Guru**** 2549760 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1397078/iwr6843aopevm-vital-signs-multiple-person-detection

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

大家好、我正尝试使用 IWR6843AOPEVM 雷达电路板来运行生命体征人员跟踪实验室、并使用 BOOST、我之前就缺少准确的心率问题联系了 TI、因此指示使用1_30_01可视化工具版本获得更好的结果。 我正在获得生命体征数据、但我要扩展该板、以检测多人的生命体征、用户指南指出这是可能的。

我已经阅读并浏览过多个用户指南、网站和论坛、但是似乎找不到实际所需的电路板配置以及使此配置正常工作的步骤。

实际上是否有可能从同一房间内的多个人那里获得心率和呼吸频率等指标、就像在生命体征实验室中那样? 如果是、此电路板是否支持?如果不支持、TI 是否有其他电路板支持? 如果此主板有能力、是否有人可以向我指出查找配置或设置步骤的方向?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前的生命体征演示仅支持人员跟踪、并提供输出作为生命体征链的输入

    要检测2人的生命体征、您必须在配置中启用2人跟踪并复制关键链处理代码、以便可以向关键链提供第二个跟踪信息。 很难将逻辑扩展到2个人之外、因为每个轨道都没有独立的生命体征

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢您提供的信息。 您能解释一下在配置中我将扩展到2个人的位置吗?

    一个后续问题-是否有可以检测2人以上生命体征的 TI 雷达电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下在配置中我将扩展到2个人的位置吗?

    一个后续问题-是否有可以检测2人以上生命体征的 TI 雷达电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有可以测量2个人生命体征的演示。 通过复制生命体征链、可以测量2个人的生命体征、但无法扩展到2个人以下、因为这会导致记忆力和 MIPS 不足

    我们现在还没有2个人生命体征的配置。

    此致