This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:具有人员检测限值的生命体征

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1398292/iwr6843aopevm-vital-signs-with-people-detection-limit

器件型号:IWR6843AOPEVM

工具与软件:

大家好、我正尝试使用 IWR6843AOPEVM 雷达电路板来运行生命体征人员跟踪实验室、并使用 BOOST、我之前就缺少准确的心率问题联系了 TI、因此指示使用1_30_01可视化工具版本获得更好的结果。

在上下文中、我还将使用 VITATE_SIGDS_AOP_6m.cfg。 我正在获取生命体征数据、可视化工具显示红色方框、描绘了在我假设范围的大蓝色方框内移动的人。 当我测试的对象走到雷达20英尺之外时、红色方框消失了、然而、生命体征仍显示为已收集、尽管在蓝色方框范围内没有发现红框或云点活动。  

为什么我仍然获得这些检测和输出? 如果这是必须在电路板本身的配置中解决的问题、您能否解释一下会出现什么情况以及发生了哪些变化?

一个后续问题-是否有可以检测2人以上生命体征的 TI 雷达电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    蓝色方框是可以跟踪人的边界、跟踪详细信息被发送到生命体征链进行测量。 红色框表示已成功跟踪人员。 当您移动超过20英尺时、您将位于6m 蓝色框之外、此处的赛道会丢失。 一旦航迹丢失、生命体征结果就无效。 必须在演示中更正此错误。 当轨道丢失时,一些无效的数据被发送到生命体征链。 这需要在演示代码中解决、并且无需对电路板本身进行任何更改。 请注意,超过6m,生命体征的准确性就会降低,无法依赖。 因此、演示时间限制为6m

    目前、我们没有可以测量2个人生命体征的演示。 通过复制生命体征链、可以测量2个人的生命体征、但无法扩展到2个人以下、因为这会导致记忆力和 MIPS 不足

    此致