This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:在毫米波雷达中使用 IF 系数计算最大距离时存在差异

Guru**** 2472790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1397582/awr2544lopevm-discrepancy-in-maximal-range-calculation-using-if-factors-in-mmwave-radar

器件型号:AWR2544LOPEVM

工具与软件:

您好!

我遇到了最大距离计算问题。

根据我的理解、计算应该是:

IF_max_MHz = IF_FACTOR * FS_MHz 
如果 mode =2# real
IF_max_MHz = IF_max_MHz/2
IF_max_MHz = min (IF_max_MHz、IF_BW_MHz)
max_range = if_max_MHz * c_ms /(2 * slope_MHz_usec)* 1e-6

对于每个芯片、2544芯片、if_FACTOR 设置为0.9、if_BW_MHz 设置为20。

我设计了一个 fs_MHz = 45、slope_MHz_usec = 98的线性调频脉冲、 根据上述代码计算得出的 max_range 为 30.59米(对于实际 ADC 数据、mode=2)。  

然而、在打开 mmWaveStudio 3.1.3.1的捕获文件后、我发现所有图中的最大距离均为34.34米。 如果 if_ffactor 设置为1且忽略第4行、即IF_max_MHz = fs_MHz / 2在代码中设置而不考虑 IF 支持的最大带宽、则此结果似乎是正确的。 这种差异也会影响距离分辨率计算。

您能帮助我理解这个错误吗?

谢谢!

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!

    公式正确。 我向团队确认工作室没有考虑0.9、正如您提到的1、这是正确的。 Studio 中显示的只是一个图形、但计算是正确的。  

    此致、

    Aydin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aydin:

    感谢您的确认。

    我想再澄清一点有关距离分辨率的问题。

    距离分辨率的公式为:

    ```python
    Unambiguous _range = fs_MHz * c_ms /(2 * slope_MHz_usec)* 1e-6
    RANGE_RES_m =不模糊距离/N_SAMPLES
    ```μ A

    其中`N_SAMPLES`是 ADC 样本数。

    我想强调一下上面计算得出的`PRIMUITY_RANGE`和`max_range`之间的区别。 对于`Unambiguous _range`、我使用`fs_MHz`、而对于`max_range `m、我则使用` in (IF_FACTOR * FS_MHz、IF_BW_MHz)`。 我想确认、后者仅用于绘图、而前者是距离分辨率的正确值。

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi、您好!  

    这在最大范围内是正确的、将受到最大 IF 带宽的限制、因此公式是正确的。  一旦正确应用单位转换、计算距离分辨率的公式也应获得与 C/2B 相同的结果。  

    此致、

    Aydin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢艾丁!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  

    此致、

    Aydin