This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:无线电处理器子系统

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1396290/awr1843boost-radio-processor-sub-system

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843

工具与软件:

海……

是否有办法访问您的 无线电处理器子系统...、我们只需了解 TI 如何处理来自相应 ADC 的 I 和 Q 样本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rehman、

    RSS 是黑盒、您将无法访问它。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。。。。。。。所以 TI 对 ADC 的 I 和 Q 都取零。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海...

    我想知道我们是否执行 I 和 Q、即增加90度相位、它是否会影响多普勒 FFT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rehman、

    我无法理解您提出的问题、您能否提供更多详细信息?

    a) 0 IF 是什么意思

    b)您是否计划对 Tx 信号应用90度的相移? 因此、由于多普勒也将具有有效的90度漂移、I 和 Q 将相移90度。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Saswat

    a)在接收器侧、 混频器从 右侧的线性调频脉冲合成器获取、并从 RESP 获取 RFS。 RX 天线。。。如果在 LO 和 RF 频率相同、则接收到的 IF 称为0。。

    B)否。我们计划仅在接收器侧进行相移.......... 所以在您的单个 RX 通道中,您将使用一个功率分频器,该分频器将被赋予2个混频器 的 RF 和1个混频器的 LO 将来自 线性调频脉冲合成器(这将给出 I IF )和其他90度相移的线性调频脉冲合成器(这将给出 Q IF )。

    此致、

    Rehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在 AWR1843的功能方框图中、我没有看到 RX 路径中进行了任何相移..... 那么 TI 如何能够获得 I 和 Q IFS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rehman:

    请参阅以下文档以了解数据路径- AWR1xx 和 AWR22xx 数据路径编程人员指南(修订版 A)(TI.com)。

    此致、

    Samhitha