This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:6843AOPEVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1396749/mmwaveicboost-6843aopevm

器件型号:MMWAVEICBOOST

工具与软件:

您好!

我正在尝试在3D 人员计数演示实验室中实施一个项目、以获得仪表组的平均 SNR。 据我所知、gtrack 算法可校准仪表组跟踪。 我将使用 CCS 来调试代码。 在 gtrack 算法(gtrack_unit_update.c)中、goodPointsSnr 的值是跟踪对象的平均 SNR。 但是、当打印到控制台时、此值似乎为空。 您能帮助我继续进行这项工作吗?

非常感谢

Jomin Joy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jomin:
       我已经加入了我们的软件专家。  请允许我们在一天左右提供回复。

    谢谢。此致、
    Sivaprasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jomin:  

    很抱歉这里的响应延迟了。 如何将值打印到控制台? 有时、通过编译器优化、打印行为并不总是您所期望的。 如果您在代码中放置一个断点并在代码暂停时检查变量、您是否也看不到任何值?  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。 我现已成功使用 System_printf 命令打印值。 我的另一个问题是- 您能否确认 goodPointsSnr 是  场景中每个跟踪目标的正确 SNR 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jomin:  

    在 gtrack_unitUpdate 函数中、goodPointsSnr 是与目标相关的所有"好点"的总 SNR (总和)。 在这种情况下、"良好点"是指既是动态的点(即多普勒大于零)又是唯一的点(即点位于单个目标的门内)。 有关本演示中使用的 gtrack 算法的更多信息、请参阅  具有多个反射点的跟踪雷达目标 PDF 文档。  

    此致、

    Josh