主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK-ODS、 IWR6843
工具与软件:
您好、TI 论坛、
我将 mmWaveICBoost 与 IWR6843ISK-ODS 器件配合使用。
在尝试连接到 CCS 调试中的内核时出现以下错误:
Error connecting to the target: (Error -1170 @ 0x0) Unable to access the DAP. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 12.7.0.00130)

但是、即使在进行多次下电上电和复位后、仍然显示错误。
在"Target Configuration"中测试连接时、出现-233 SC_ERR_PATH_BROKEN 错误: 
设备管理器上仍显示 COM 端口:

这里是我的设置 、我已经将 USB 连接到了 XDS110端口、我正在使用5V 3A 电源:

我尝试了不同的电源、 在2个单独的 MMwaveICBoost 器件上尝试了相同的操作、还尝试了另一个 IWR6843器件、但我得到了相同的错误。
不过、 如果我拔下电源插孔连接器、然后将 USB 连接到 IWR6843本身。 我能够通过此错误、连接到内核并执行正常调试:

下面是为此进行的设置:

请帮我解决这个问题、虽然我仍然可以使用 mmwaveICBoost 和雷达进行调试、但我无法使用该设置完全连接 DCA1000。
谢谢!
Shi Xiang