This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:闪存工具

Guru**** 2547740 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1395611/awrl6432boost-flash-tool

器件型号:AWRL6432BOOST
主题中讨论的其他器件:AWRL6432UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们需要将3个映像刷写到 AWRL6432芯片中:SBL (元映像1)、函数 A (元映像2)、函数 B (元映像4)。

除了使用 UniFlash 工具外、还有其他闪存工具或方法可以同时闪存到芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试过 arprog.py 的使用 /tools/boot 目录?

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们这是否对您有所帮助、或者您还有其他问题吗。

    谢谢!

    克林顿