This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:与氧传感器 PS1-O2-25兼容

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1400567/lmp91000-compatibility-with-oxygen-sensor-ps1-o2-25

器件型号:LMP91000

工具与软件:

您好!

我想将此部件与 SGX 的氧气传感器配合使用、您认为它兼容吗?

这是传感器: PS1-O2-25: SGX - SGX Sensortech 传感器

我对传感器和恒电位仪电路都不熟悉 、因此我只想在购买传感器和 EVM 板之前确认一下。

大家可以在这里帮助我吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuchi、

    我不确定这种特定的传感器是否与 LMP91000兼容、但在我们的 EVM 软件中、我们确认了一个包含氧传感器 LMP91000的非详尽列表。

    请注意、此列表并非详尽无遗、因此您所识别的传感器可直接用于 LMP91000。 但如果您还没有购买、我会将目标对准此列表中的传感器之一。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的回答。 在我们的应用中、传感器尺寸是关键的方面、而且上述所有传感器对于我们的应用来说都太大。

    在我的传感器中、建议的 Rload 为220欧姆、我能否向 IC 的引脚 WE 添加一个串联电阻来提高 Rload? 因为从数据表来看、Rload 最高为100欧姆:

    此外、推荐的偏置电压为-400mV 至-600mV、使用 IC 可以实现这一点吗?

    非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuchi,

    我认为偏置放大器(A1)不会输出负电压、因此您可能需要找到其他类型的氧传感器。

    我认为添加另一个电阻器来匹配负载要求是没有问题的。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    在数据表中、它指出可变偏置可以是负的或正的、同样在寄存器中有一个用于设置符号的位

    在我的案例中、V (ReferenceElectrode)- V (SensingElectrode 或 WorkingElectrode)=-400mV 至-600mV  

    我认为这可以通过将偏置电压编程为基准电压2、5V 的20%来实现。

    请在此处告知。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takuchi,

    谢谢你们注意这个、我忽略了。 我认为这样就可以很好地工作了。 此传感器是否有任何其他问题?

    此致

    - Alex Thompson