This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:初始突发消隐

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1400276/pga460-q1-blanking-of-initial-burst

器件型号:PGA460-Q1
主题中讨论的其他器件:PGA460

工具与软件:

大家好、团队成员:

我尝试屏蔽前800uS 的传感器突发、如果我将第一次阈值设置为800uS、将电平设置为248 (具有+7偏移)、这将有效。 但是、如果我将前8个时间阈值设置为100uS、将其电平设置为248、偏移为+7、则回波时间小于800uS。

我将尝试通过将所有时间阈值设置为100us、尽快使用数字长增益实现运行、但此时消隐不起作用。 我在这里做什么错了吗?

我遇到的第二个问题是 PGA460从数字短路切换到数字长增益时发生的尖峰。 即使两者的设置相同、数据转储中看到的信号此时也会跳变。 如果我有任何预期、信号会在切换到长数字增益时下降、那么它会在数字放大之前减去噪声水平值31、而在使用短数字增益时、该值无法实现。 您能解释一下为什么会发生这种情况吗? 数据表说明了当增益不同时如何自动调整阈值以防止误触发-如果长增益为3、短增益为2、它是否增加3/2 = 1.5? 如果结果大于255、会发生什么情况? 在本例中、短增益和长增益相同、因此不调整阈值、并且我在转换时获得的尖峰此时会产生错误回波。

此致
Keith