This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:如果引脚 G12、M11或 C6或 C8缺失、但其他1.8V 仍链接、它可以正常工作吗?

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1398819/awrl6432-if-pin-g12-or-m11-or-c6-or-c8-missed-but-the-else-1-8v-are-still-linked-can-it-work-properly

器件型号:AWRL6432

工具与软件:

如果 AWRL6432在引脚 G12、M11、C6或 C8处错过链路、但其他1.8V 仍链接、AWRL6432能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、如果1.8V 电压未正确连接到所有必需的电源 BGA、则 AWRL6432器件将无法正常工作。

    所有电源 BGA 应 正确连接至所需的电源轨。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 是否可以知道是否漏掉了 G12或 M11、将观察到何种类型的错误情况?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。