This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWCAS-DSP-EVM:FPGA HDL 源代码

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1399270/mmwcas-dsp-evm-fpga-hdl-source-code

器件型号:MMWCAS-DSP-EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2243TDA2

工具与软件:

您好!

是否有可能获得四个 Lattice Crosslink FPGA 的 HDL 源代码? 我想介绍一下 FPGA 是如何处理 AWR2243芯片与 DSP 平台之间的数据及通信的。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了以下响应。 既然 FPGA 与 TI 芯片连接、那么源代码肯定由 TI 保存吗?  https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1164093/mmwcas-dsp-evm-fpga-source-code

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到很多相同性质的职位都得到了与我上一次答复中的链接相同的答复、除了这一答复之外。 请分享与该用户共享的详细信息。 谢谢。

    e2e.ti.com/.../mmwcas-dsp-evm-where-can-i-find-the-binary-code-for-programming-the-4-fpga-on-mmwcas-dsp-evm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这基本上是 Lattice Diamond SDK/IDE 工具附带的 Out of Box Lattice CSI2 > Parallel Port 示例项目。 我想我们刚刚在此基础上添加了我们想要的特定 CSI 输入、VIN 输出和复位引脚映射。

    无论如何、我不建议您在使用 TDA2设计进行任何开发方面投入任何精力。 TI 甚至不再生产以前用于此电路板的处理器、因此您将无法围绕这一需求设计系统。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在计划使用我自己的处理器/SoC 系统而不是 TDA2时想要获得这些信息、所以如果我可以复制 HDL 用于连接 AWR2243芯片、这样可以节省一些时间。 您是否有用于此用途的参考代码、或者我是否应该仅使用 AWR2243数据表? 最好在某个地方举个例子、展示简单的处理器/FPGA 到 AWR2243接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 Xilinx 提供了 CSI-2 Rx 和 Tx IP 内核、可用于与 AWR2243芯片连接、因此在使用 Xilinx FPGA 时不需要桥接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我建议使用已经具有 CSI2的 FPGA 或 IC。

    很遗憾、我无法提供 HDL 代码。 设计该板的团队已经消失、我们不再真正支持/生产 TDA2板。

    此致、

    Adrian