主题中讨论的其他器件: AWRL6432、 AWR6843
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
您好!
我们希望从 AWR6843AOP 获得 rxChPhaseComp 值。 ("BPM 配置")
- Tx0:Disable / Tx1:Enable / tx2:Enable
- Rx 0 :启用 / Rx 1 :启用/ Rx 2 :启用/ Rx3 :禁用
组合
"通道 Cfg 7 6 0"、
"adcCfg 2 0"、
"adcbufCfg -1 1 1 1"、
"LowPower 0 0"、
"profileCfg 0 60 8 13 150 131586 0 25 1 512 12500 0 0 40"、
"profileCfg 1 60 8 13 150 131586 0 25 1 512 12500 0 0 40"、
"chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 6"、
"chirpCfg 1 1 0 0 0 6"、
我在 AWRL6432 documnet 中找到了该手册、但请您提供有关该流程的详细信息?
或者您可能已经具有 AWR6843AOP BPM 的相关系数。 您能分享吗?

谢谢
此致