This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:将 LMP91000接线到规格传感器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1400438/lmp91000-wiring-lmp91000-to-spec-sensor

器件型号:LMP91000

工具与软件:

您好!

我想问一个有关 LMP91000 AFE 的问题。 我有一个与此类似的规格传感器: Nitrogen-Dioxide-Sensor-110507_110508_110509_1.pdf (spec-sensors.com)

我看到有两个工作引脚、能否将它们连接在一起、以便将传感器连接到 AFE?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    我不确定它们能否连接在一起。 您是否认为它们可能是重复的引脚、因此可以连接两个不同的 AFE、每个工作电极一个? 我首先要尝试看看它们是否输出相同的电流电平。 我们确实有一些关于使用4导线化学电池的建议、但这些建议通常使用"aux"引脚作为第4个、而不是另一个工作电极引脚。

    此致

    - Alex Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它们是重复的引脚。 我已要求这些传感器的制造商进行检查。 我会在得到答案后立即更新该主题