请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1843BOOST 工具与软件:
操作系统发行版:Ubunutu 22.04
ROS2分布:Humble
我已安装 ROS2 Humble 以运行 ros2 ti mmwave_ti_ros 包来查看点云数据。 之前,我用 ros1和 bionic 18.04,这适用于相同的系统。
我已经按照此链接检查正确的 COM 端口、 分别为/dev/ttyACM0和/dev/ttyACM1。

此外、我还添加了拨号组中的用户、以便它可以访问串行端口的 IO 操作。

当我通过"ros2 launch ti_mmwave_rospkg 1843_Standar.py"运行启动文件时、每次...都会出现以下错误

我已经设置了一个类似的设置 Ubuntu 24.04,它似乎相同的问题也有,
请帮我解决这个问题。