请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2544 工具与软件:
您好、:Team T Ü V S Ü D
2544雷达当前以何种方式配置 TX 相移? 之前使用2944时、我们使用 advChristpCfg CLI 命令配置相移(如下所示)、但2544手册明确指出不支持 advChrip 配置。 是否有任何其他方法来配置该功能?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、:Team T Ü V S Ü D
2544雷达当前以何种方式配置 TX 相移? 之前使用2944时、我们使用 advChristpCfg CLI 命令配置相移(如下所示)、但2544手册明确指出不支持 advChrip 配置。 是否有任何其他方法来配置该功能?

尊敬的 Jack:
我可以看到、您在同一个主题上有多个线程、TI 不鼓励这样做。
由于我们已经在处理有关同一主题的其他主题、我将关闭此主题、因为它将被视为重复。
此致、
Anirban