This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:有关毫米波传感器半径限制的阐述

Guru**** 1957125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1399215/iwr1443-clarification-on-mmwave-sensor-radius-limitation

器件型号:IWR1443

工具与软件:

你好

我希望根据有案可查的毫米波传感器局限性做出说明

根据 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mmwave_industrial_toolbox_4_2_0/labs/vital_signs/14xx_vital_signs/docs/vitalSignsLab_xwr1443_DevelopersGuide.pdf 第37页中的参考文档、"相同径向距离加上~1m 以内的任何物体都可能影响测量"

我们是否理解应:

A-"在1m +传感器到物体距离的半径范围内、物体周围没有物体"?  

B-"传感器与受试者距离的半径范围内、传感器周围没有物体"?

还是其他方面吗?

此外、我可以详细了解在半径内物体而不是物体与传感器之间产生的预期影响吗?

物体类型(电子、塑料、金属等、当然还有其他人)是否重要、什么是可以的(空白墙、椅子、桌子、窗帘...)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于生命体征测量基于人的跟踪、因此跟踪数据用作生命体征计算的输入。 如果有任何移动物体靠近被跟踪的人、则会影响生命体征测量。 但是、静止物体不会产生任何影响。

    被跟踪人员+/-1m 范围内的移动物体不会是正确的解释

    对象类型不会产生任何影响。 根据反射率和雷达截面表面积来检测物体。 与布或塑料相比、金属的反射效果更好。 请注意、当物体移动时、窗帘可能因其运动而被检测为物体、但如果是静态的、则没有任何效果

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 因此,为了确保它是明确的,考虑到物体的反射率,规则应该是"没有移动的物体或静止金属物体在跟踪的个人的+/-1m (约1m )范围内"?  

    因此,前面的句子  "相同径向距离内的任何物体,加上~ 1m ,因为对象可能影响测量","加~1m "不是读"加约1米"(添加到传感器-主体距离),而只是"约1米"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Abhishek 目前不在办公室。 明天他回来的时候,他将能够发表评论。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确的说法是、物体周围的1m 将影响生命体征测量

    此致  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。