This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:关于在定制板上编程新芯片的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843AOP, UNIFLASH, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1401028/awr1843aop-question-about-programming-new-chip-on-custom-board

器件型号:AWR1843AOP
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHAWR1843、AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我目前正在开发 awr1843aop 的定制板。 是否有文档包含刷写和编程新芯片的分步过程以及新芯片的操作顺序? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告知我们最终应用是什么、以便我们可以将此问题分配给正确的团队

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cesar、您好!

    最终应用将是使用基于 EVM 板的定制设计电路板的商用生物医学检测应用。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我们提供的信息包含在毫米波 SDK 用户指南中。

    对于电路板设计、应遵循 AWR1843AOP EVM 的原理图。

    使用 UNIFLASH 实用程序执行刷写。

    此外、请使用 google site search 搜索此论坛、查找类似的问题

    例如

    网站 e2e.ti.com AWR1843 Uniflash

    谢谢你
    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Cesar。 我一定要浏览这些资源。 对于该过程、我仍有一个问题、那就是器件是否始终从外部闪存引导。 感谢您的帮助!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用从外部闪存引导。

    该器件也可以从 UART 引导。 使用 EVM 上的 SOP 开关配置从 UART 模式引导。 此模式与 UNIFLASH 实用程序一同使用。

    www.ti.com/.../swra551.pdf

    此信息适用于 AWR1843BOOST

    谢谢你

    Cesar