This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST-ODS:在使用 mmWave Studio 2.1.1.0连接 DCA 1000进行原始 ADC 数据采集时、面临雷达 API 和 Matlab 运行时引擎的问题

Guru**** 2547660 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1402080/awr1642boost-ods-facing-issue-with-radar-api-and-matlab-runtime-engine-while-interfacing-with-dca-1000-using-mmwave-studio-2-1-1-0-for-raw-adc-data-capture

器件型号:AWR1642BOOST-ODS
主题中讨论的其他器件:AWR1642DCA1000EVM

工具与软件:

打开 mmWave Studio 时、我无法看到名为 RadarAPI 的窗口、因为我正在关注 TI 毫米波培训材料
我也面临着 MATLAB 运行时 启动时出现问题、即使安装后也是如此 MATLAB 运行时引擎8.5.1V。 添加到环境变量中

请参阅以下日志以供参考。

[22:08:27] [RadarAPI]:状态:通过
[22:08:27] 未安装 Matlab Runtime Engine
[22:08:27] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎。
[22:08:27] [RadarAPI]:错误:'MatlabPostProcGui'的类型初始化程序。 MatlabPostProcGUIClass'抛出异常。
[22:08:27] 迹线:
[22:08:27]    at MatlabPostProcGui.MatlabPostProcGUIClass..ctor ()
[22:08:27]    (位于 AR1xController.frmAR1Main.InitMatlabPostProcEngine(String PostProcess 路径)
[22:08:27] [RadarAPI]:错误:Matlab 初始化中发生错误
[22:08:27] [RadarAPI]:无法启动 MATLAB 引擎。
[22:08:31] [RadarAPI]:ar1.selectCascadeMode(0)
[22:08:31][RadarAPI] :状态:通过
[22:08:31] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\Sakthi\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[22:08:31][RadarAPI] :错误:对象引用未设置为对象的实例。
[22:08:31] 迹线:
[22:08:31]    at AR1xController.ScriptOps.getMatlabPostProcVersion ()
[22:08:32]  
[22:08:32] &&&&&&&&&&&&&&&&
[22:08:32]*** 脚本失败!***
[22:08:32] &&&&&&&&&&&&&&&&
[22:08:32] 异常消息为:
[22:08:32] 尝试加载格式不正确的程序。 (HRESULT:0x8007000b 除外)

我当前正在使用 mmWave Studio 2.1.1.0。

我将 AWR1642BOOSTODS 与连接 DCA 1000 . 我也安装了 mmWave SDK MMWAVE_SDK_03_06_02_00-LTS-Windows-x86-Install

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否确认正确安装了 FTDI 驱动程序? 您能否检查您的设备管理器、并确保在插入 DCA1000时 AR-DevPack 的所有4个端口都正确显示? 如果尚未安装、请按照 mmWave Studio 用户指南中的说明安装 FTDI 驱动程序。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FTDI 驱动程序工作正常。 供参考。 即使安装校正版本并将其添加到正确的环境变量后、我仍然无法加载 Matlab Runtime Engine。  

    此外、在启动雷达工具箱时、radarAPI 窗口框不会显示。 如果我错过了什么、您能在这方面帮助我吗?  

    我的 SDK 版本为3.6.0、毫米波雷达工具箱为2.1.1.0。 我将 AWR1642 与 DCA1000EVM 配合使用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够解决此问题、因为需要 Matlab 运行时引擎32、而且之前我使用的是带有 C++13可再发行版的 Matlab 运行时引擎14。 重新启动系统并将 bin 和 Win32添加到环境变量中。  

    谢谢!

    此致、

    Sakthi Vignesh R