This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 Wave_Demo_Visualizer 中设置 DDM

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1402484/awr2944evm-setting-ddm-in-dmmwave_demo_visualizer

器件型号:AWR2944EVM

工具与软件:

当我在处理链中选择 DDM 时、GUI 会提示错误。

无法在 Wave_Demo_Visualizer?中配置 DDM 文件
我想将 DDM 配置文件设为 Wave_Demo_Visualizer D3011。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    在设置波特率并连接到目标后、您可以加载 mmwave_mcuplus_sdk_中存在的示例配置(.cfg)之一 \ti\demo\ \mmw\profiles 文件夹、并通过"plots"选项卡上的"load config from PC and send"按钮进行加载。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Samhitha

    感谢您的答复。


    您的意思是不能在 Wave_Demo_Visualizer?中创建 DDM 配置文件

    我认为 TDM 配置文件可以是 Wave_Demo_Visualize 中的 madein。

    此致、

    森田裕一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    您的意思是不能在 Wave_Demo_Visualizer 502中创建 DDM 配置文件?

    我不明白在演示可视化工具中生成配置文件的含义。 您是指将配置发送到设备? 如果是、则点击 "Send config to mmWave device"将发送默认配置、即某些 TDM 配置。 如果您正在运行 DDM 演示并想要配置器件、则需要切换到"plots"选项卡并点击"load config from PC and send"、然后选择相应的配置文件以发送配置。

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samhitha

    感谢您的理解。

    我想你可以理解我的意思。

    当我在处理链中选择 TDM 时、
    我可以设置场景选择。

    当我在处理链中选择 DDM 时、
    我无法设置场景选择。

    我想知道为什么我无法在 DDM 中设置场景选择。

    此致、

    森田裕一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi:

    DDM 处理链不支持此功能。 您需要创建自己的配置文件。

    此致、

    Samhitha