请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432BOOST 工具与软件:
您好!
对于 AWRL6432BOOST 评估板、需要一个外壳才能更好地安装和使用。
一种方法是设计一个不覆盖雷达天线的外壳、以避免干扰雷达。
如果需要覆盖整个评估板(包括天线)的外壳、在外壳的材料和设计方面、我们需要考虑什么?
是否可以使用塑料外壳?
我找到了本文档 https://www.ti.com/lit/an/spracg5/spracg5.pdf、是否有其他资源可提供有关雷达评估板外壳的更多信息?
谢谢!