This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:如何保存处理后捕获的数据

Guru**** 2549710 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1402228/mmwave-studio-how-to-save-the-data-captured-after-post-proc

器件型号:MMWAVE-STUDIO
Thread 中讨论的其他器件:AWR1843BOOST

工具与软件:

现在实际上我可以保存数据和图后 proc 这意味着它可以读取,但我如何保存数据,或者如果它会自动保存,如何才能找到文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据保存在 PostProc 文件夹中指定的.bin 文件中。 以下应用手册中有一些关于如何处理 bin 文件的基本示例。

    https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf

    此外、我们在下面的目录中有一些基本的 MATLAB 示例。

    C:\ti\mmwave_studio \mmWaveStudio\MatlabExamples

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在 Im 使用 xwr1843、我需要毫米波 SDK 来读取数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、SDK 与处理原始数据采集无关。 SDK 用于开发雷达芯片上的嵌入式应用。

    请查看 mmWave Studio 用户指南并观看 DCA1000培训视频、了解 mmWave Studio。

    DCA1000培训视频|视频|德州仪器 TI.com

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到这个是 bin 文件中的数据、这意味着什么? 我如何读取它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经为您提供了一个应用手册的链接、可以提供帮助。  

    https://www.ti.com/lit/an/swra581b/swra581b.pdf

    我还提供了一个位置来展示示例 MATLAB 脚本、以帮助读取捕获的数据。  

    C:\ti\mmwave_studio \mmWaveStudio\MatlabExamples

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、

    我的 ADC 数据文件保存在这里、但从下图中可以看出这意味着什么? 我是从你以前给我的用户指南中得到的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您捕获的数据在 adc_data.bin 文件中。 该命令与 CCS 无关、所以您不应该尝试使用 CCS。 我提供的文档解释了如何处理这些数据。 我不能为您做所有这些、您需要花些时间自行理解、浏览文档或在 E2E 上搜索。  

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、

    实际上我的问题现在我们可以得到数据,如下图后 proc

    那么根据这个图、我如何保存和读回数据呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、数据保存在中  adc_data.bin 初始文本文件。 您可以使用在 MATLAB 中对其进行后处理  示例的示例  作为起始点。  

    此致、

    Adrian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,实际上我使用 DCA1000和 AWR1843BOOST ,但在文件中没有1843的任何示例,那么我怎么能知道在 MATLAB 中后处理我的数据的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以修改我们提供的示例。 请您花些时间自行解决此问题、我们不会为您工作。 我们已为您提供了足够的入门信息。  

    此致、

    Adrian