This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:杂散信号

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1403729/awr2243-spurious-signals

器件型号:AWR2243
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843BOOST

工具与软件:

您好!

我们正在雷达系统中使用4个级联 AWR2243雷达芯片、目前正在通过合规性测试。 测试机构已经观察到在大约60-62 GHz 以及高于线性调频脉冲带宽的频率下生成杂散信号的问题-通过在附加的毫米波输出文件中进行设置、我们应该具有77.4-80.63 GHz 的线性调频脉冲带宽、但您可以看到、线性调频脉冲带宽范围是77.4-83.27 GHz。 您能在我们的线性调频脉冲设置中看到可解决该问题的任何内容吗?

此致、

Peter。

 e2e.ti.com/.../mmwaveconfig_5F00_mode_5F00_01.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有两种可能性。

    1.这是由外部混频器的非线性引起的失真。 如果测试机构使用外部混频器、测试机构应能够对此进行调试并了解原因。

    2.这是 LO 信号的谐波。 LO 在您的射频频率/ 4 (即20GHz、80GHz 射频)下运行、因此这大致是 LO 的三次谐波。 根据编程的频率(77.4 - 80.63GHz)、我们预计 LO 的三次谐波为 58.05 - 60.4725GHz、所以我认为这看起来不是由 LO 引起的。 这很可能是由于项目1造成的。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您很快回到 Adrian、我们向测试机构提出了这一问题、希望我们可以像您所说的那样深入到他们的测量设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们曾多次与测试机构进行交流- 他们表示"测试实验室在频谱分析仪之前使用了外部混频器、但测试设备(包括外部混频器)是在执行测试之前计算的、而使用外部混频器在毫米波变送器测量中很常见。" 它们还提供了在另一台工作频率为76-77GHz 的雷达上进行测量的频谱分析仪图、该雷达在60GHz 或大于81GHz 时没有杂散信号。 您能想到任何其它导致这些寄生信号出现的可能原因吗? 如果需要、我们可以发送原理图/布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、如果它们使用混频器或前置放大器、这几乎可以肯定是它们造成的。 雷达内部没有运行时钟会在您看到的频率下产生谐波、因此雷达不会导致谐波。 合成器以除以4的线性调频脉冲频率运行、因此如果其谐波与您看到的发射不一致、那么它不是来自雷达、尤其是您看到的宽带发射。

    我们有针对 AWR1843BOOST 的 EU RED 报告、它使用与 AWR2243相同的前端。 如果这是一种已知的行为、我们以前就会看到它。 我们曾与其他客户就此问题进行过相同的讨论、它始终会成为混频器或设置的问题。

    如果它们在非线性源(前置放大器或混频器)的输入端放置一个衰减器、则它们应该会看到失真振幅下降幅度比基波高一个数量级。 也就是说、如果使用10dB 衰减器、雷达频率和谐波将降低10dB、而非线性将显著降低更多。 如果它们看到此行为、则可以确认噪声是由非线性引起的、而不是来自雷达的。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/12554995_2D00_E2V2-EN-302-264-v2.1.1-AWR1843-Series-Final-Report.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/12554995_2D00_E1V2-EN-301-091-AWR1843-Series-Final-Report.pdf

    此致、

    Adrian