This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM57:使用两个 LM57为 PSU 提供过热和欠温开/关控制的示例原理图

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM57, TMP390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1406638/lm57-example-schematic-for-using-two-lm57-to-provide-over-and-under-temperature-on-off-control-to-a-psu

器件型号:LM57
主题中讨论的其他器件: TMP390

工具与软件:

您能否提供一个使用两个 LM57传感器为直流/直流转换器提供单个开/关控制线的示例电路。

直流/直流应在高于+85摄氏度以及低于-40摄氏度时断电。

当控制线高于2.31VDC 时、直流/直流转换器将打开、当控制线低于0.99VDC 时、直流/直流转换器将关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我建议改用 TMP390。 它有两个输出为开漏输出、旨在连接在一起、以便进行您正在寻找的过/欠操作。 LM57不提供欠温警报。

    谢谢!