This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:什么"#39";Uniflash 要烧录的映像的最大大小

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1404892/iwr6843-what-s-the-max-size-of-image-for-uniflash-to-burn

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他部件:UNIFLASH、、

工具与软件:

您好!

Uniflash 在 IWR6843的 QSPI 上刻录映像是否存在大小限制?

客户未能通过 uniflash 将1MB 映像烧录到闪存。

谢谢!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    以下是 IWRL6843支持的闪存列表

    https://www.ti.com/lit/an/sprach9e/sprach9e.pdf?ts = 1724739892465&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

    客户使用哪个闪存?

    客户是否正确构建了该应用程序? 也就是说、根据 SDK 中演示所使用的连接器命令文件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek,

    如果映像大约为512KB、则不会出现问题。 因此闪存本身应该不会有问题。

    您可以向 uniflash 团队咨询以了解任何大小限制吗? uniflash 会对元映像执行 ECC 检查?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    了解客户使用的硬件非常重要。 IWR6843AOPEVM 使用 MX25R1635FZNIH0闪存、这是一款2MB (16MBit)闪存

    雷达工具箱中有大小为620KB 的二进制文件、可在  IWR6843AOPEVM 上成功运行  

    IWR6843AOPEVM 还支持 MX25V8035FM1Q 闪存(1MB 闪存)。 如果使用此闪存、则映像大小将限制在1MB 以下

    uniflash 方面对映像大小没有限制。 Uniflash 不执行元映像的 ECC 检查

    此致