工具与软件:
-
使用 GFCI 的电磁阀操作:
- 您能否说明连接到 GFCI 插座的螺线管在接通 GFCI 电源后是否持续通电? GFCI 是否以任何方式影响电磁阀的运行、或者它是否仅负责在发生接地故障时断开电源?
-
电磁阀的 SCR 触发:
- 在电路图中、螺线管显示为常开、仅连接到 SCR。 SCR 如何保持电流以保持电磁阀通电? 具体来说、触发 SCR 后、哪种机制可确保它继续传导电流过螺线管以使其保持通电状态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
使用 GFCI 的电磁阀操作:
电磁阀的 SCR 触发:
您好!
1.在正常操作期间、电磁阀不会通电、因为 SCR 将保持关闭状态。 电磁阀只是用来提供打开机械负载开关的机制。
2. SCR 和螺线管的使用适用于许多机电 GFCI 插座。 电磁阀不是继电器、SCR 不是晶体管。 SCR 最适合快速传导启动螺线管(从而机械锁存打开负载开关)所需的临时大电流瞬变。
如果使用继电器打开负载开关、则可能不需要螺线管、然后添加额外的电路来创建从 AFE3010的 SCR 引脚启用的电气锁存信号。 然后、锁存的信号将保持继电器输入线圈所需的持续通电。
唯一的问题是找到一种为继电器供电的方法、因为它们可能需要很大的电流。 人们倾向于使用20V VDD 引脚、但不建议这样做、因为该电压轨通常不足以提供大直流电流、并且能够承受 UL 943中的最坏情况(其中一个限流电阻器断开)。 在向 VDD 添加电容的同时、还需要 VDD 才能快速斜升。
同时、您需要该继电器 电源快速斜升、以便在器件上电时满足故障跳闸时间。
我知道有很多需要考虑的。 如有任何问题或想法、请重新发布。
此致、
Peter
您好、Velani:
我对延误深表歉意。
1.是的。 正常状态意味着 GFCI 系统已上电且器件通过自检。 如果闭合、负载开关可以断开、但如果闭合、GFCI 可能会正常(连续)向负载供电。 不存在接地故障或自检故障。
2.在正常情况下,没有电流通过电磁阀,负载开关关闭/打开。 电磁阀不一定是继电器、因此没有常开或常闭。 电磁阀的位置还必须与机械负载开关配对、以完成负载开关的任何打开或关闭。
器件正常运行且负载开关关闭->发生接地故障-> AFE3010确定存在接地故障-> AFE3010在至少半个线路周期内驱动来自 SCR 引脚的额定电流。
在此之后、如果取决于所选的机械/电气架构、但如果我们假设显示的是典型原理图、则会发生什么情况:
-> SCR IC 开启并通过电磁阀拉取高电流->电磁阀产生磁场->电磁阀磁芯被驱动->电磁阀芯撞击机械组件(例如弹簧)、从而释放机械锁扣(负载开关)->负载与线路断开连接、故障电流停止。
4.我上面所说的基本上实现了锁存继电器的功能:一个脉冲从 SCR 锁打开负载开关(继电器)。
对于继电器、需要注意的主要问题是电流用于驱动线圈输入。 除非您具有驱动 AFE3010 VDD 引脚的可靠20V 电源、否则您不会直接从 AFE3010引脚拉取高直流电流。 如果它们与负载串联、则需要额定电流高达此值、通常为20A。
最后、您需要考虑如何闭合负载开关。 最安全的做法是在关闭负载开关之前通过 PTT 引脚执行自检。 此外、如果自检失败、如何阻止负载开关关闭。
请参阅数据表中关于 PTT 引脚使用的图11和12。
如有任何问题、请重新发布。
此致、
Peter