请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST Thread 中讨论的其他器件:、 AWR1642、AWR1843、 AWR2944
工具与软件:
尊敬的专家:
我正在为我的应用选择开发板、但我有点儿迷路。 我想使用此参数检测开发板前面的物体:检测距离为0.5m - 10m、最大方位角和仰角。 我一直在尝试 AWR1642BOOST、但我无法管理海拔。 然而、此开发板是正确的吗? 还有 AWR1642BOOST-ODS、可能仅因天线方向图和 SW 以及许多其他开发板而有所不同。 我在特性/数据表中找不到参数。
谢谢!
Maro