This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP411:TMP411ADR:将 SDA 线保持在低电平

Guru**** 1728770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407044/tmp411-tmp411adr-holds-the-sda-line-low

器件型号:TMP411

工具与软件:

我看到温度传感器的电源发生了泄漏、我从初始调试中知道该泄漏是由其他器件造成的。 该泄漏电压高达0.95V。 但是、只要我的温度传感器的 V+引脚上检测到0.95V 电压、我就会将 SDA 线保持在低电平。 我在数据表中看不到任何与该问题相关的详细信息。 请帮助您理解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    关于电源漏电、您究竟看到了什么? 您能否提供所看到内容的示波器屏幕截图? 您封装中输入了什么批次代码? 这些信息可以在包装上的贴纸上找到。 您在此器件上看到了哪些标记?

    此致、

    Meredith McKean