This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:用于天线测量的 AWR6843AOP 配置设置

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWR6843AOPEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1399085/awr6843aop-awr6843aop-cfg-setting-for-antenna-measurement

器件型号:AWR6843AOP

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我要在 PCB 上测量 AWR6843AOP 的天线方向图。
我在 E2E 上看到了一个回复。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/927132/iwr6843isk-how-to-get-the-antenna-pattern---continue

我发现、或许我可以调整 channelCfg 和 chirpcfg 来控制 Tx 和 Rx。
但当我修改这些 cfg 的值时。
mmWave Visualizer 显示了一些错误代码。
您能帮助我确认我需要修改它的位置吗?
我是否可以使用此方法获取不同天线配置下的反射波强度?



BR、
文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您是否尝试过将参数放入感应估算器中以获取反馈? 转至"Advanced"选项卡、然后加载并自动填充配置以获取更详细的分析。

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWaveSensingEstimator/ver/2.4.0/ 

    谢谢!

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克林顿:

    是的、我已经将 cfg 放在"mmWave Sensing Estimator"中。
    但未显示错误代码或块。


    BR、
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:  

    感谢您的观看。 请允许我们花一天左右的时间跟进。

    再次感谢、

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我注意到的一个问题是您只定义了一个线性调频脉冲。  但在 frameCfg 中、它定义为使用线性调频脉冲0到线性调频脉冲2、总共3个线性调频脉冲。  

    frameCfg 0 2 32 0 500 1 0

    应该是  

    frameCfg 0 32 0 500 1 0

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    非常感谢你的答复。
    我已成功将此 CFG 导入毫米波可视化工具中。
    但我还有一个问题。
    在图中、我将 AWR6843AOPEVM 与角反射器的中心对齐(您可以看到红色交叉对齐)。
    从毫米波可视化工具中可以看到、距离曲线由角反射器组成、强度很大。
    但在左侧的 XY 散点图中、前端没有直接出现任何点。
    我应该如何调整这种情况? 我的设置有什么问题吗?

    BR、
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您使用的是哪种演示?  它是否支持 AOP 板?  演示必须知道天线方向图。  如果您使用的是专为 ISK 设计的演示。  即使有来自目标的强信号、DOA 角度估算也可能出错。  

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    我使用毫米波演示可视化工具、我的 SDK 版本为3.6。
    我还将天线配置更改为"4Rx、1Tx"、但散点图仍然显示相同的情况。  


    BR、
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    SDK OOB 演示专为 xWR6843ISK 板而设计。  您可以在下面的 Doxygen 文档中找到演示信息。  您可能需要更改目录以匹配您的 SDK 版本。   您可以看到、xwr68xx mmw 演示是为 ISK 板设计的。   

    File:///C/C:/ti/mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS/docs/mmwave_sdk_module_documentation.html

    您可以在雷达工具箱中找到不同电路板的 OOB 演示。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADFsv62CVEotGtkwF2Zxlg__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST

    您需要为 AOP 板刷写正确的二进制文件。  请先尝试所有 TX 和 RX 打开、看看结果是否合理。   

    此致!

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zigang:

    感谢您的帮助。
    我确认 SDK3可以支持 AWR6843AOP。
    实际上、我们的 bin 文件已编程为 ISK 版本、我重复使用了"C:\ti\radar_toolbox_2_10_00_04\radar_toolbox_2_10_00_04\source\ti\examples\prefbuild_binaries"路径中 Out_Of_Box_Demo 的"out_of_box_6843_AOP.bin"。
    但我发现、当我在路径"C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\profiles"中使用"profile_calibration.cfg "时、它会弹出一个警告、指出 BPM 不受支持。
    我对该命令进行注释后、mmWave Visualizer 可以正常运行。
    它们之间存在差异的原因是什么?
    我可以使用此 Profile_calibration.cfg 进行校准吗?





    BR、
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    我认为 AOP 二进制文件既不支持 BPM 模式、也不支持 bpmCfg CLI。   

    通常、我建议使用 out_of_box_6843_isk.bin 二进制文件进行校准(对于任何6843 EVM 板)、然后使用 out_of_box_6843_aop.bin 二进制文件进行 AOP 板上的点云校准。   

    此致!

    Zigang