This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:IWR1443BOOST

Guru**** 1753810 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR1443BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1387847/dca1000evm-iwr1443boost

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

工具与软件:

您好!

  我正在使用 DCA1000EVM 测试 IWR1443BOOST 以捕获原始数据。 我遵循的是《DCA1000EVM 快速入门指南》、 下面提供了相关文档链接。

https://www.ti.com/lit/ml/spruik7/spruik7.pdf?ts = 1721120004123&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDCA1000EVM 

但在运行数据采集演示文件的步骤8中、MSS 固件未加载到电路板中。 MSS 固件版本显示为0.0.0.0 (00/00/00)。 输出日志显示以下错误。

"状态:失败、错误类型:RESP 超时

未收到 MSS 上电异步事件!"

我使用的是最新版本的 mmWave Studio (2.1.1.0)。

我还尝试了最新毫米波器件固件包(DFP)(mmwave_dfp_01_02_06_03>rf_eval>rf_eval_firmware>masterss>xwr12xx_xwr14xx_masterss_rprc.bin)中的 MSS 固件文件。 仍然获得相同的误差。

找到所述问题的 RadarAPI 和输出日志的附加屏幕截图。

请提出可能的解决方案。

谢谢。此致、

Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnab、您好!

    遗憾的是、未收到 MSS 上电异步事件是一个错误、该错误可能由多个不同的问题引起、但该问题是由 DCA1000和计算机之间的连接问题引起、与毫米波传感器无关。 我会尝试可能 涉及以太网连接的更改、例如检查静态 IP 设置和禁用防火墙。 由于以太网电缆损坏/不兼容、我个人遇到过一次此错误、因此也尝试更换电缆。

    确保按照中所示的确切顺序执行以下指南中的步骤、而不跳过任何步骤。 这是 DCA1000上最新且最新的指南。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__2.10.00.04&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__2.10.00.04

    您还可以尝试使用"site:e2e.ti.com  MSS 未收到开机异步事件"进行 google 搜索、以便查看有关此主题的其他线程。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    我尝试使用了其他以太网电缆和 USB 电缆。 我完全按照上述指南的顺序进行操作、而不跳过任何步骤。  

    但遗憾的是、这也不起作用、仍然会出现相同的误差。

    我还检查了其他相关线程、其中大多数存在硬件问题。 他们尝试使用备用板。

    我没有任何备用板组。

    您能否建议任何替代选项。

    谢谢。此致、

    Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnab、您好!

    最后需要确认的几件事。

    1. 您能给我看一下您的硬件设置吗? 因此我可以检查物理方面。

    2.是否有第二台 PC 可以尝试此操作?

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

      请检查硬件图片。

    这次我也尝试了不同的 PC ,仍然得到相同的错误。

    请检查并建议任何其他解决方案。

    谢谢。此致、

    Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnab、您好!

    您是否看到与此类似的 DCA1000开关具有相同的行为?

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    我根据您的配置尝试了开关位置。

    误差仍然相同。

    谢谢。此致、

    Arnab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnab、您好!

    此时、我认为 DCA1000 EVM 有缺陷、请联系 TI 代表或 TI 客户服务部门进行更换。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom、要执行 RMA、Arrow 需要 TI CQE 批准。 您能提供帮助吗?以便我们为客户 RMA 提供支持吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果需要、他们可以通过电子邮件 p-nafisi@ti.com 与我联系。 我与数百人及其 DCA1000展开了合作、帮助解决了他们的问题或将其视为有缺陷的问题。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    我已发送邮件。 请查看它。

    谢谢。此致、

    Arnab