主题中讨论的其他器件:AWR2944、 UNIFLASH、 SysConfig
工具与软件:
尊敬的设计师:
我希望在 AWR2944中实现在线更新,因此需要接收 appimage 片段并写入 parseMutiCoreAppimage()使用的指定地址。 我想知道是否可以使用 writeConfigMode()函数和 memory-map address 作为其在 parseMutiCoreAppimage()函 数中使用的参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的设计师:
我希望在 AWR2944中实现在线更新,因此需要接收 appimage 片段并写入 parseMutiCoreAppimage()使用的指定地址。 我想知道是否可以使用 writeConfigMode()函数和 memory-map address 作为其在 parseMutiCoreAppimage()函 数中使用的参数?
Ajay、您好!
我想实现在线更新、但遇到一个令人困惑的问题。
我使用 python 脚本在"rb"模式下读取 appimage 的新版本、并将其划分为大小为496Bytes 的片段。
然后我将片段发送到电路板、其中我使用 Flash_write 向0x000A0000的地址写入。顺便说一下、我不会擦除闪存、而是覆盖它。
问题是、只有一个条件是、我将自己作为新版本发送到电路板、才能让发送到电路板。
SBL 打印了一个提示、我发现它怀疑引导映像大小与新版本的大小不相等。
您能帮我解决这个困惑的问题吗?
此致、
Zisheng Wang。