This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:CAN##39;t 将器件配置为进行液位感应演示

Guru**** 1753810 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1406355/iwrl1432boost-can-t-configure-device-for-level-sensing-demo

器件型号:IWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我正在尝试在此 EVK 上启动并运行液位传感演示。 我可以顺利刷写、但无法让器件接受目标配置文件。 我看到一个错误、指示配置无效、即使它是 Radar Toolbox 2.20.00.05的一部分。

作为参考、我将以下图像刷写到器件中:C:\ti\radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\tools\high_accuration_low_power_sensors\prebuild_binarys\high_accuration_xwrl14xx_demo.appimage Level_Sensing

我将使用以下配置: C:\ti\radar_toolbox_2_20_00_05\source\ti\examples\maxi\accuration_low_power_sensors\chirp_configs\high_accuration_demo_xwrl14xx Level_Sensing

我还附加了 Uniflash 和 Industrial Visualizer 的日志。

e2e.ti.com/.../industrial_5F00_visualizer.txte2e.ti.com/.../uniflash.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    我的第一个问题是、将开关设置为刷写模式并刷写固件后、您之后是否将开关更改为功能模式? 由于器件处于错误模式、因此从 COM 端口获得"b""响应的情况非常常见。  

    刷写模式

    功能模式

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom、感谢您提供的信息。 遗憾的是、对于功能模式、我已经将开关置于正确的位置、但即使在复位和下电上电后、仍会发生这种情况。

    你可以看看这张图片,并确保我不是误解?

    编辑:此外、FWEW、这个问题并不是特定于液位感测应用。 尝试使用基本的毫米波演示可视化工具进行配置时、也会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、您好!

    您的开关是正确的、可能会发生的情况是您所拥有的1432 BSD 上有一个更旧的芯片修订版芯片。 尝试从 Radar Toolbox 2_00_00_06中刷写相同的液位检测/高精度.appimage。

    我已方便地创建了以下旧 Toolbox 版本的链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__2.00.00.06&node=A__AEIJm0rwIeU.2P1OBWwlaA__radar_toolbox__1AslXXD__2.00.00.06&r=1AslXXD__2.20.00.05

    请下载此应用程序并重试。

    此致、

    Pedrhom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "那就好,谢谢! 我必须具有较旧的版本。