This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1123:TMCS1123A1AQDVGR

Guru**** 1744610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1406639/tmcs1123-tmcs1123a1aqdvgr

器件型号:TMCS1123

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据 认证前测试考虑事项-您能否检查列出的部件是否符合美国、加拿大、墨西哥市场的要求?
P/N:TMCS1123A1AQDVGR
另外、请与我们分享 UL 证书及其详细测试报告。

此致、

Parth Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!  

    感谢您发帖。  

    我明天会给你一个答复。  

    感谢您的耐心等待、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth、您好!  

    我已经向您发送了朋友请求,在您接受我朋友在论坛上的请求后,我会通过私人聊天向您发送 UL 证书。  

    我现在要结束该主题。  

    此致、  

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    已接受朋友请求。