This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:跳闸时间

Guru**** 1728770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1406725/afe3010-trip-time

器件型号:AFE3010

工具与软件:

你好

我有关于 AFE3010的问题

我的要求是" 通过检测流经火线/热线和中性线的电流来执行 GFI (接地故障中断)。 线路上流出的电流必须等于返回电流。 如果存在大于10mA 的差异、则会触发故障、且在不到30mS 的时间内插座将跳闸、这意味着机电继电器打开、触点处不再存在电源。'

我很清楚、UL943只需要< 1秒。  UL943不是我的要求。  是否有任何方法可以使用此器件"加快"跳闸时间?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我正在查看此问题、并会及时作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    AFE3010对接地故障电流的响应速度比电气特性表中列出的严格的 UL 943要求快得多。

    如果您希望 AFE3010在30ms 内做出反应、则需要在 FB 引脚上提供信号电流、该信号电流会导致 OUT (Vout)的电压大于4.8V 或小于0.2V。 这些是内部比较器阈值电平、可使器件以最短的反应时间(典型值~10ms、最大值12ms)激活 SCR 引脚。 您可以假设每个比较器电平的误差都是+/-3.5%。

    遗憾的是、您无法关闭较小的故障电流比较器。  ~您调节增益使10mA 故障使 Vout 大于4.8V、那么您也会使 Δ V 1mA 故障电流跳变至150ms 的最慢比较器(Vout 大于2.75或 Vout < 2.25V)。 如果您要抑制所有故障电流< 10mA、这可能是不可取的。

    我之所以提到"信号电流"、是因为 AFE3010的内部放大器是电流反馈放大器、而不是电压反馈放大器。 因此它用于检测来自电流互感器的线圈电流。 数据表的典型原理图 将反馈增益设置电阻器(R7)作为36kΩ。 如果您要使10mA 故障电流创建最快的跳闸时间、则 R7需要更改为~180kΩ。

    请回答您的任何其他问题。

    此致!

    Peter