请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432BOOST 工具与软件:
大家好、
我可以使用 cfg 将帧速率降低至20ms :
channelCfg 1 0
chirpComnCfg 8 0 512 1 45 0
chirpTimingCfg 6 23 0 75 58
frameCfg 1 0 200 1 20 0
任何值、从而我收到配置错误。
是否有可能将其降低? 5或10、而不是20?
谢谢!
弗雷德