This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:针对分辨率和低环境漂移的最佳组件

Guru**** 1744610 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214, FDC2214EVM, LDC1612EVM, FDC1004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407371/fdc2214-optimal-components-for-resolution-and-low-ambient-drift

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件:LDC1612EVMFDC1004

工具与软件:


我正在尝试找到亚飞法拉范围内与 FDC2214搭配使用的最佳元件。 即 LC 振荡器和参考振荡器。
据我所知、LC 振荡电路的一个关键因素是电容器和电感器的温度系数。
我很难找到指定 ppm 温度系数的电感器 。 另外、Q 系数是否相关?

-我们尝试了 EVM ,获得的分辨率和漂移(环境温度变化)不足以满足我们的应用。

FDC2214EVM
三星 CL10C330FB8NNNC 33 pF +/- 1% C0G/NP0 0603 (±30ppm/°C)
CMH322522-180KL 电感、屏蔽、铁氧体、18 µH、N/A ppm/°C
CTS 电子组件625L3C040M00000 40MHz +/- 20ppm、< 1ps 抖动


-在 SNOA940A 中提到"使用 PCB 线圈时, FDC221y 的1σ 分辨率可低至0.08f"(使用 LDC1612EVM 的 CAP 和线圈)

SNOA940A/LDC1612EVM
PCB 线圈[18.5uH]+ 20 pF PCB 寄生电容(来源: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/533215/pcb-coil-for-fdc2214-in-snoa940-document )
CTS 电子组件625L3C040M00000 40MHz +/- 20ppm、< 1ps 抖动

对于哪些商用组件能为 FDC2214产生最佳、最稳定的结果、是否有任何建议?

我们不能选择使用 FDC1004、因为我们需要至少500SPS 的采样率。  

谢谢!

~Natan