This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:我获得了 ADC 数据、然后使用 HWA 执行 FFT、但有3个奇怪的尖峰

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1404438/iwrl1432-i-got-adc-data-then-use-hwa-to-do-a-fft-but-have-3-weird-spikes

器件型号:IWRL1432

工具与软件:

亲爱的专家,  我遇到了这样的问题。

我  得到了 ADC 数据,像吹 ( 总共1024点,我导出 ADC 数据,并绘制它)



然后用日志执行 FFT 使用 HWA  、获取下面的结果

这里有一些奇怪的尖峰。   我确信 它们不是真正的 反射信号。   

(__LW_AT__向上曲线是执行它一次的结果。 下面的曲线被多次叠加、并进行了一些去噪和平滑处理。)

此程序根据以下程序进行修改。   使用 mmave SDK 05_03_00_02   

线性调频脉冲的主要参数可以使用 CLI 大致表示如下。

channelCfg 1 0

chirpComnCfg 8 5 0 1024 1 110 0
chirpTimingCfg 6 25 0 26.04 77.42
frameCfg 1 0 120 1 250 1
factoryCalibCfg 0 0 34 0 0x1ff000

问题是什么? 您能帮我弄清楚如何解决吗?

如果您需要任何更多信息、请随时向我提问

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您在什么环境中运行数据收集?   您是否只有一个物体位于雷达传感器的前面?或者您所在的环境中是否有多个反射物体?  如果您发现这些情况在干净的环境中经常出现、我还建议切换到生产级器件、因为我注意到您使用的是与预生产器件关联的 SDK。  如果您看到这些小尖峰超过特定距离、并且您不需要任何进一步的距离、则还可以尝试使用 rangeSelCfg 命令过滤掉这些点。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh。

    我确信 即使是在清洁的环境中、这些也是经常出现的情况。
    我测试 lastest SDK MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01、 获取相同的结果。
    rangeSelCfg 也不满足要求、因为我要使用全范围。


    根据您的经验、问题可能出在哪一部分?
    配置问题? 芯片错误? AD? 混频器? 3)天线?

    我不知道从哪里开始调查此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    IWRL1432的最新 SDK 为 SDK 5.5、适用于可立即投产的器件、而 SDK 5.4不适用。  我建议确保这些距离范围内没有反射物体、因为这些尖峰会指示在该距离库处进行某种检测。  您是否还能说明您在哪些范围内看到它们、以及在定期出现这些范围时、您看到它们的频率如何?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、液位感应对 ADC 数据(而不是常规 FFT 数据)进行缩放 FFT。  您能否在分析中也这么做、以查看此问题是否仍然存在?

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh。

    现在、我只拥有 ES1.0器件、但下周我将获得 ES2.0器件、所以会再试一次并查看结果。

    我想我基本上可以确定那个距离上没有反射物体。

    自动更改输出电压
    chirpComnCfg 8 5 0 1024 1 110 0
    chirpTimingCfg 6 25 0 26.04 77.42
    全距离为36M,有三个奇怪的峰,对应的距离约为18m、24m 和30m

    他们一直在那里。

    ________

    我观察到一个现象。

    例如、移动目标时、请靠近目标(带红色箭头的目标)。

    我发现这三个峰似乎也在移动和分支。

    我不知道这个现象。 您能帮我分析一下吗?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoom FFT 是在某个点周围放大、我认为这与该问题无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否出在 IWRL1432的 IF 混合部分、例如大的反射回波导致混合电路出错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不认为混用零件有任何问题。 但这可能是由于这些峰值在移动目标时发生移动、距离反射物体有多条路径。 如果峰值在移动目标时移动、这将是由于多路径造成的预期行为

    此致